This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231H6PZ:查询 TM4C1231H6PZ

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, USB2ANY, TM4C1231H6PZ, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1260537/tm4c1231h6pz-query-about-tm4c1231h6pz

器件型号:TM4C1231H6PZ
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHUSB2ANY、、 EK-TM4C123GXL
您能告诉我们吗 ?
 

   通过 JTAG 连接器在我们的板上对 MCU TM4C1231H6PZI 进行编程所需的编程器和软件是什么。

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     请下载 Uniflash 将固件编程到 TM4C123 MCU。  

    https://www.ti.com/tool/UNIFLASH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在工具 Uniflash 中、可以选择板载 MCU (JTAG)与笔记本电脑的连接。 我们可以使用什么中间器件/编程器器件? 我们是否能够以任何形式使用器件 USB2ANY HPA665?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     菜单中列出了所有支持的调试探针、其中突出显示的探针最常用。  它不支持  USB2ANY HPA665。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们是否还可以使用 LMFLASH 编程器套件 LMFLASHPROGRAMR 软件编程工具| TI.com for TM4C1231H6PZ?  因为我们的板载支持标准 JTAG 连接。 如果是、您能否分享必要条件和手册指南。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如前所述、LM 闪存编程器仅支持 ICDI 调试探针。 EK-TM4C123GXL LaunchPad 板有一个集成的 ICDI 调试探针。 您可以使用 EK-TM4C123GXL 上的 ICDI 对您的自定义板进行调试/编程。 请遵循该应用手册 https://www.ti.com/lit/pdf/spma075中的第4.6节。 但是、我强烈建议您购买常用的调试探针、例如 XDS110、XDS200。 这些都是低成本调试探针。 通过这些调试探针、您可以使用 Uniflash 或 CCS 对定制板进行编程。 这是大多数客户所做的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Charles、

    这是伟大的帮助和洞察力. 此致