This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IEC 60730软件 C 类

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1260270/iec-60730-software-class-c

我在 TI 客户支持中打开了一个问题、他们在这里向我推荐了。

目前、我们正在设计一个专注于自动燃烧器控制的项目、其中包括利用软件类别 C。我们的主要目标是确定一个与我们的项目要求无缝匹配的 MCU。 MCU 应该非常适合处理自动化燃烧器控制的复杂性、同时还应符合我们项目所需的 C 类软件标准。 我们恳请 TI 的 专业知识、为您推荐符合这些标准的 MCU。

 如果可能、是否有人可以向我们提供有关建议的 MCU 的特性、功能以及自动化燃烧器控制应用的潜在优势的详细信息? 此外、有关可用性、定价和支持选项的任何信息都将非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否详细说明您需要哪种性能以及您需要什么功能? 我对这个应用程序了解不多、但如果您能提供一些详细信息、我或许可以将范围缩小一点。

    我们确实有一些支持 C 类的微控制器产品。 我为我们的 C2000器件提供支持、这些器件具有许多功能、有助于满足 IEC 60730要求。 有关我们的安全合规器件及相关配套资料的信息、请参阅本手册。 该文档面向 IEC 61508、但许多内容对于 IEC 60730仍很有帮助。

    Hercules 器件也支持 C 类。 您可以 在此处查看有关该主题的白皮书

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    惠特尼、您好!

    当然、我可以提供有关该项目的更多信息。 该项目是为具有电控燃气燃烧器的家用电器。 您可以以气体驱动型 HVAC 或气体壁炉为例。 MCU 负责燃气燃烧器的安全运行、并在出现异常情况时采取必要的措施。  

    在安全功能方面、我正在寻找支持 C 类安全检查的 MCU。 我附上了 IEC 60730的示例安全检查清单。 您还可以在您的 Hercules MCU 手册中了解相同的信息。  

    如果我能为您提供更多信息、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否对存储器、MIP、PWM 数量等方面的要求有一些了解? 或许可以 在此处 查看 C2000器件的产品滤波器、看看您是否能找到符合您要求的器件。 我相信 F2838x、F2837x、F28004x、F28003x、F28002x、 F280015x 器件系列需要重点提供 C 类功能。

    很遗憾、我没有像该 Hercules 应用手册中那样的 C2000器件映射表、但有很多类似的功能。 闪存和 RAM 上的 ECC/奇偶校验、用于 CPU 检查的 HWBIST 或锁步、用于检测时钟问题的双时钟比较(DCC)模块等... 器件安全手册(如用于 F28004x 器件的手册)是查看完整诊断列表的理想位置。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    惠特尼、您好!

    因为网站上周不能正常运行、所以我无法提前回复。  

    我们对 MIPS 没有任何具体要求。 但是、我整理了一个简短的要求列表:  

    参数   要求
    闪存存储器 128kB-512KB
    001:RAM 32KB 至64KB
    ADC 通道数:4
    分辨率:12位
    UART 4
    PWM 通道 13
    DMA 通道 3/5  
    SPI 2
    工作温度 -40至85 C
    引脚数 100

    我看过了 Hercules 系列和 C2000系列 MCU。 我不确定它们之间的根本差异是什么。 希望您能解释一下。  

    在这些 C2000系列中、我注意到 F28004x 器件符合我们的要求。 为了达到 C 类、TI 是否提供了任何说明手册/SDK? 您是否有介绍这些步骤的示例/教程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前我们没有任何专门针对 C 类的文档。 不过、我们正在编写一个应用手册、我们希望在下月底发布、这有助于将 IEC 60730要求与安全手册中描述的相应诊断进行映射。

    我认为一个比较好的做法是查阅器件 安全手册 、并查看附录 D 中列出了所有安全特性和诊断的表格。 然后、您可以浏览此列表、挑选出您将用于满足 C 类衡量标准的项目。 与"CLK4双时钟比较器(DCC 类型0)"一样、可用于对时钟进行"独立硬件比较器"、"FLASH1闪存 ECC"可用于对非易失性存储器进行"具有多位冗余的字保护"等。

    我们在 C2000Ware 中还具有诊断库 、其中包括一些用于实现部分诊断的示例和代码。 如果您查看安全手册的"C2000安全诊断库"部分并查看 SDL 上的信息、您将会看到它所演示的机制的表格。

    惠特尼