This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LVDS-AM273X:如何在双芯片级联硬件中使用 MCU-PLUS-SDK 来收集数据?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS273EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1261122/mcu-plus-sdk-am273x-how-to-use-lvds-to-collect-data-in-dual-chip-cascaded-hardware

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM273X
主题中讨论的其他器件:TMDS273EVM

我根据 TI 建议的设计制作了双芯片级联(AM273X + 2xAWR2243 EVM)硬件。 仿真器使用该 XDS110。 如何使用 LVDS 收集数据?

此致、

加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    为了阐明这一点、您是想了解如何将 XDS110调试探针连接到您的硬件并使用调试器还是如何使用 LVDS 高速串行接口?

    您是否使用 TMDS273EVM 或定制硬件?

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik H ö,您好

    我的目标是实现双芯片级联(AM273X+2xAWR2243 EVM)硬件数据采集、但如文档中所述、LVDS 数据采集需要 CCS 调试才能加载固件。 然后、我购买了 XDS110调试探针和 XDS110 test connect 以打印这些代码:
    [开始:德州仪器 XDS110 USB Debug Probe_0]
    执行命令:
    %CCS_ base%/common/uscif/dbgjtag - f% boarddata%- RV - o - S integrity
    [结果]
    -------- [打印主板配置路径名(s)}-->----------------
    C:用户 Lenovo AppData 本地 TEXASI~1 CCS\
    Ccs1240 0 BrdDate testBoard.dat
    -------- [打印重置命令软件日志文件}-->------------
    此实用程序已选择100/110/510类产品
    该实用程序将加载适配器'jiaxds110. dll'
    库构建日期为' Jun 2 2023 '
    库的建立时间是12:47:07 '
    库包版本为' 9.12.0.00150 '
    库组件版本为' 35.35.0.0 '
    控制器不使用可编程 FPGA、
    硬打开控制器时出错
    -------- [出现错误且此实用程序已中止]--------
    此错误是由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序
    值为'-267'(0xffffff5)
    标题为" SC_ERR_XDS110_ TARGET_SUPPLY"
    解释如下:
    控制器无法检测到有效的目标电源检查目标
    JTAG 连接和/或连接设置指定电压电平
    [结束:Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0]
    我不知道新购买的 XDS110仿真器是否有问题

    此致,

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    能否解释一下 XDS110 JTAG 连接的拓扑? 您是否能够提供 XDS110连接的相关原理图信息?

    此致、

    埃里克