This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:通过外部实用程序构建 CCS 项目时出现编译错误

Guru**** 2536080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1261345/tms570ls1224-compilation-error-while-building-the-ccs-project-through-external-utility

器件型号:TMS570LS1224

使用外部实用程序构建 CCS 项目时、我们观察到一个编译错误。 当我们添加一个库路径时、它显示"目标文件具有不兼容的字节顺序"。
编译器遵循大字节序、而库中的目标文件遵循小字节序。 请指导我们如何处理此问题。

仅供参考、我们能够通过 CCS 构建包含两个具有不同字节序的库的相同程序。 但当我们尝试通过外部实用程序构建相同的程序时、会显示上述错误。

还有一个问题:Complier 是否支持具有不同字节序的两个库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikita:

    您能告诉我、您正在使用的外部实用工具是什么以及您正在尝试构建的库是什么?

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。