This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1105:内部温度传感器-修整值

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1105, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1260601/mspm0l1105-internal-temperature-sensor---trim-value

器件型号:MSPM0L1105
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5994

大家好!

是否已知 MSPM0L1105的调整值(TEMP_SENSE0.DATA)存在问题?

我正在使用来自量产样片的芯片、TEMP_SENSE0.DATA 的值似乎错误:

  • 当我使用芯片修整值(TEMP_SENSE0.DATA = 392 )和测量的12位值1058 (参考值为2、5V)、然后我计算温度结果  -268,3°C。
  • 如果我使用参考手册中的示例修整值(SLAU847C–2022年10月–2023年5月修订=> TEMP_SENSE0.DATA = 1857 )、那么我会得到 18°C。

我假设芯片上的值(例如 TEMP_SENSE0.DATA = 392)无效。 示例修整值的结果与当前室温更匹配。

提示一下、我收到的信息表明 TI 以前存在类似问题。 MSP430FR5994勘误文档 SLAZ681O 中包含一个 ADC67、其温度传感器校准无效。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bernhard_87

    据我所知、温度校准常数未报告任何问题。  我在 TRM 中发现、出厂常量是使用1.4vref 导出的。  我在您的描述中注意到您使用的是2.5vref?

    测量的12位值1058 (参考值为2、5V 时)[/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、对于 ADC 通道(包括温度传感器的通道11)的测量、使用2.5Vref。 我使用参考手册中的公式。 参数出厂时温度(30°C)和温度系数(-1、75mV/°C)来自数据表。

    Vtrim 值的计算是使用1.4Vref 值完成的。 => Vtrim = 1.4V/4096*(TEMP_SENSE0.DATA-0.5)

    TEMP_SENSE0.DATA = 392 => Vtrim = 0.133V

    Vsample =(2.5Vref/4096)*(1058-0.5)= 0.645V

    Tsample =(1/(–000175V/°C)*(0.645V - 0.133V)+ 30°C = -263°C

    提示:参考手册中的示例使用以下值:

    TEMP_SENSE0.DATA = 1857 (基于12位模式和1.4V 基准的 ADC 结果代码)

    如果我使用此值(1857)进行计算、则得到 23°C。

    此值在预期范围内、但不是先前使用芯片中修整值的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernhard、您好!

    我正在就此与我们的系统团队进行核实。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernhard、您好!

    它是位置0x41C40008处器件 ID 的位24。   

    工作中存在勘误表、所做的工作是对位24 = 0的单元执行单点校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该位在我们的控制器处被清除。 目前、知道有勘误就足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernhard、您好!

    好的。  从我上面的图片中可以看到、也是。  如果这可以回答您的问题、我会继续并将此帖子标记为已解决。