This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDP-AM243X:PRU-AM243X 08.06.00.43以太网/IP、MCU-PLUS-SDK 数据包通过 MCU-PLUS-SDK。

Guru**** 2537570 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1227516/mcu-plus-sdk-am243x-mcu-plus-sdk-am243x-08-06-00-43-ethernet-ip-lldp-packets-pass-through-the-pru-icssg

器件型号:MCU-PLUS-SDK
主题中讨论的其他器件: LP-AM243

我们在 MCU-PLUS-SDK AM243X  版本08.06.00.43中检查了新版本的 EtherNet/IP 适配器演示。

我已确认 LLDP 数据包转发控制不正确。

如下图所示、我在系统中间连接了一个 LP-AM243、并使用 Wireshark 从 PC 上捕获数据包。

使用"ethernetip_adapter_demo"应用时、下一个器件的 LLDP 数据包将通过 PRU-ICSSG。

这些数据包可以从 PC 捕获。

为了实现 LLDP 的正确传输控制、我认为应该有一个过程、使用 FDB 作为 PRU 内部的一个过程来停止 LLDP 数据包传输。

我知道可以使用 ENET (ICSS)功能来处理 FDB 控制。

但是、我们希望同时支持 DLR 功能和正确的 LLDP 数据包转发控制。

ENET (ICSS) 支持 FDB、不支持 DLR。

EtherNet/IP 适配器 Demos 的 PRU 固件支持 DLR、不支持通过 FDB 转发 LLDP 数据包控制。

好的、我有一个问题。

问: EtherNet/IP 适配器 Demos 的 PRU 固件何时 支持正确的 LLDP 数据包转发控制?

另外、如果有办法通过 FDB 实现 DLR 功能和 LLDP 数据包控制、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryohei:

    我们遇到了以太网 IP 固件的已知问题。 我们计划在8.6 SDK 版本之上发布固件补丁版本。 准备好补丁后、我们将立即更新。  

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM243X/08_06_00_43/exports/docs/industrial_protocol_docs/am243x/ethernetip_adapter/eip_releasenotes.html
    ------------------
    DTKEIPA-1580 LLDPDU 被 EtherNet/IP 设备占用,但也被转发到多端口设备上的另一个端口

    ------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    感谢您的答复。

    我知道即将推出的补丁可以解决此问题。

    何时发布 固件补丁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉劫持了这个线程,但我们遇到了与这里描述的相同的问题,并期待着解决。

    我们不使用 Kunbus 的商用 EtherNet/IP 适配器、而是仅使用 ICSS-EMAC + EtherNet/IP 适配器 FWHAL 库的第三方协议栈。 此补丁是否会在 EtherNet/IP 适配器 FWHAL 及其 PRU "黑盒"固件中直接解决 LLDP 问题、第三方堆栈也会受到影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    增补程序发布日程安排如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryohei:

    TI 将发布本周的补丁。  仍在测试中。

    此致、

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的答复。

    我们期待着这次发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我这边更新了一些。 我们在测试过程中遇到了一些问题、现在我们希望在下周之前推出 RC。 将在您发布的日期

    此致、
    普拉吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prajith,

    感谢您的重播。

    我们期待收到您关于发布日期的消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryohei:

    新版本(补丁版本)可从 https://www.ti.com/tool/download/MCU-PLUS-SDK AM243X/08.06.00.45获取

    谢谢。
    纳雷什·库马尔·A