This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SOC-AM263X:EPWM 每个周期触发 MCU-PLUS-SDK 4次。

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1260717/mcu-plus-sdk-am263x-epwm-triggers-soc-adc-4-times-per-period

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM263X

您好、TI 团队。

我正在尝试弄清如何通过一个 ePWM 每周期在 ADC 上触发4次 SOC。  

我的意思是、如果频率为1000Hz、我需要每250us (周期/ 4)触发一次 SOC

有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oleg:

    可以。 这是可行的、在 ePWM 的事件触发器子模块中、我们有 SOCA/B 触发器使能/源选择。 以下是 syscfg 中的快照、可以对其进行配置。 选择混合事件,然后显示混合事件源。 现在、与时序匹配并可用于生成触发的4个事件。  希望这对您有所帮助。

    注意:还需要对"1个事件生成中断"、下面第二张图片中显示的"count int to 0"进行进一步配置。  

    此致、

    马德哈瓦