This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0914:无法访问 DAP

Guru**** 2667985 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0914

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1260246/tms570ls0914-unable-to-access-the-dap

器件型号:TMS570LS0914

早上好,  

我有一个板已被以下消息锁定。  就像它在链接线程中发生的那样。

连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真包9.6.0.00172)

按照建议的步骤、我可以连接  IcePickC 和 DAP、甚至可以看到寄存器已链接、但无论如何我都无法连接到 ARM。  

有人能帮你做什么吗?

TMS570LS3137:无法访问 DAP -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是我的 IcePack 的寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是我的 DAP 的寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernat:

    请尝试执行以下主题中给出的步骤:
    (+)连接到目标时出错-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    在按"重置"(不是开机重置)按钮时、您可能需要"重试"几次、例如10次或更多次。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    感谢您的回答、但我们无法通过重置+连接使其正常工作。  

    我们点击"System reset"、然后点击连接 ARM 的按钮、但在几次尝试后一切都没有发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    查看更多内容后、我们注意到、从我之前的一幅图像中可以看到、DEVICE_ID 设置为0、这是错误的。

    因此、一种可能的错误是出现了无效的器件 ID、此处提到-> 调试 JTAG (TI.com) 、这与收到的原始错误一致、无法访问 DAP 调试 JTAG (TI.com) 、但我们尚未找到在那种情况下如何修复它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernat:

    您使用的是 TI Launchpad 还是 定制电路板? 这些信号上是否有拉电阻器? 如果信号布线很长,例如大于10英寸,则会将任何端接添加到"降低反射?"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自定义电路板、但除非我们使用使电路板保持此状态的自检函数、否则不会出现此问题。

    对于 JTAG 信号、以下信号确实有一个下拉电阻器。  
     
    nTRST -下拉电阻器
    TCK -下拉电阻器

    可以肯定的是、 参考前面针对解锁该情况的注释过程。  

    在我们尝试连接时(一旦我们已经连接了 icepick 和 DAP)需要按下的"重置按钮"就是被推到低电平的/RST 输入端口信号(引脚81)。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用 TMS570LS0914 100引脚 PZ 封装、nRST 为引脚81。  

    如果您电路板上的器件是144引脚 PGE 封装、则 nRST 为引脚116。

    如果闪存中的代码使 CPU 反复进入异常状态、而 CPU 无法进入调试状态。 您必须使 nRST 生效才能使 CPU 进入调试状态。