This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:NDK RMII MDC 文档或示例

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1292NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1261397/tm4c129xnczad-ndk-rmii-mdc-documentation-or-examples

器件型号:TM4C129XNCZAD
主题中讨论的其他器件:TM4C1292NCPDT

您好!

任何人都可以将我指向有关在 TM4C129X 上使用外部 PHY 和 MDC 端口以及 NDK 的文档。 我将使用 RMII 来控制一个开关、以便与 RMC 通信。 这能否通过 NDK 库实现、或者它们是否需要进行遍历和重新编译。

谢谢。

理查德.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

     抱歉、我们没有介绍如何与外部 PHY 连接的文档或示例、我也不是 NDK 专家。 您将需要修改驱动程序以支持外部 PHY。 这就是我的建议:

     -获取一个库存 NDK 示例,以便在使用集成 PHY 的 EVM 板上运行。  请先让此示例开始工作并了解 NDK 的工作原理。 可以从 tcpecho 示例开始。 该示例应该 可以开箱即用。 捕获 Wireshark。 使用 此文件作为调试将来项目的参考。  

     -配置集成 PHY 的驱动程序位于 C:\ti\tirtos_tivac_2_16_00_08\products\tidrivers_tivac_2_16_00_08\packages/ti\drivers\emac\EMACSnow.c 中、您需要修改此文件。 可以修改它然后重新构建 NDK 库、更简单的方法是直接将这个文件复制到您的项目目录并重新构建它。  

     -修改用于外部 PHY 的 EMACSnow.c。 有一个为设置为 EMAC_PHY_TYPE_INTERNAL 的内部 PHY 定义的 EMAC_PHY_CONFIG 宏 。 您将需要修改到下面的。  

    #define EMAC_PHY_CONFIG EMAC_PHY_TYPE_EXTERNAL_RMII

     -您的应用程序必须包含代码,以便 通过调用 GPIOPinTypeEthernetMII()来配置 RMII/MII 功能的 GPIO 引脚。 这一点非常重要。 如果您不将 GPIO 多路复用电路配置为用于以太网 RMII 或 MII、则它们将仅保留为 GPIO 引脚。 因此请仔细检查、确保所有相关引脚均已正确配置。 等等。 以下两项调用为 TM4C1292NCPDT 器件的 EN0INTRN 配置 PP0。  

    MAP_GPIOPinConfigure (GPIO_PP0_EN0INTRN);
    GPIOPinTypeEthernetMII (GPIO_PORTP_BASE、GPIO_PIN_0);

     -我不知道 你在使用哪个外部 PHY。 外部 PHY 应具有一个寄存器、用于在 PHY 开启且正在运行时指示链路状态。 您应检查此类寄存器以确保 PHY 已启动。  在 EMACSnow.c 文件中、有一个 用于检查 PHY 是否正常的函数 EMACSnow_isLinkUp。 EMAC 使用 MDIO 接口读取寄存器。 确保可以通过 MDIO 接口对外部 PHY 进行读取/写入。  

      如果您运行在 RMII 模式中、请确保从外部 PHY 到 EMAC 控制器使 EN0REF_CLK 的频率为50MHz。

    -仔细检查 yre 你在正确的 MII 或 RMII 模式。 您可以读取 位于0xFC4的 EMACPC 寄存器来验证它。  

    从较高层次看、这是我能想到的通过 RMII/MII 支持外部 PHY 的功能。 很抱歉缺少示例和文档。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charles

    至少我有一个起点。

    谢谢你。

    理查德.