This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:PROC101C 板很容易损坏。

Guru**** 2418170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1260511/am2434-proc101c-boards-are-easily-damaged

器件型号:AM2434

如果我打开/关闭 PROC101C 板电源、板将损坏。
我认为损坏的原因可能是以下问题。
www.ti.com/.../GUID-95C5AE86-160C-4CBF-892A-10575EC049F2

问题1: 此操作将破坏哪个 LSI?
(我想知道更换哪一个以确保恢复正常。)

问题2. 考虑到各种不可抗力,我认为这篇文章的变通办法是不合理的。
用户是否对此导致的电路板损坏负责?

此致、
藤川拓也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、对于 E2E 在上周结束时出现延迟、我深表歉意。

    最有可能损坏的器件是功率 IC、U30、LM5140。

    建议确保在连接直流桶形插孔之前将电源开关切换到"OFF"位置、然后在完全插入桶形插孔后将电源开关转到"ON"位置。

    谢谢。
    迈克