This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:安装所需 SDK 后、无法从 Resource Explorer 导入示例

Guru**** 2033340 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1259076/ek-tm4c123gxl-can-t-import-example-from-resource-explorer-after-installing-the-required-sdk

器件型号:EK-TM4C123GXL

我希望 在完成以下操作后导入 EK-TM4C123GXL 的示例:

1-已安装 CCS

2-打开 Resource Explorer 并导航至...TM4C ARMRegisteredCortexRegistered-M4F MCU (2.1.4.178)/ Development Tools / EK-TM4C123GXL / Examples / blinky 并单击 import to CCS IDE

3-弹出一条消息"您选择的项目在云中。 在导入之前、必须下载并安装关联的 SDK。 是否要立即安装?"

4-我单击了安装,SDK 已安装在 C:\ti\tivaware_c_serial_2_1_4_178中(我选中了)

5-再次尝试导入项目"blinky "

6- 再次弹出一条消息 "您选择的项目在云中。 在导入之前、必须下载并安装关联的 SDK。 是否要立即安装?"

7-重复从4 -如上和导入项目 "闪烁"变成了一个周期3-4-5 ... 当然, "瞎子"从未被进口过。

CCS 安装在 Windows 11上、  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我建议首先从 https://www.ti.com/tool/SW-TM4C 安装最新的 TivaWare SDK。 安装 TivaWare 后、可从 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c123gxl 导入针对 EK-TM4C123GXL 的所有工程。 最新版本包含错误修复并包含其他示例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够从(TivaWare_C_Series-2.2.0.295 - latest release)和  (tivaware_c_series_2_1_4_178 - Resource Explorer 下载的示例项目)手动导入、编译和运行所有示例项目、但这不是我的问题: 我的问题是 Resource Explorer 有什么问题、为什么不能从 Resource Explorer 中为 EK-TM4C123GXL 导入项目示例。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您可以脱机尝试 Resource Explorer 吗?