亲爱的香榭丽舍大街,
在融合客户密钥之前、是否有办法在 HSFS 器件(SR1.1)上加载 HSM 固件?
谢谢、此致、
SI
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
亲爱的香榭丽舍大街,
在融合客户密钥之前、是否有办法在 HSFS 器件(SR1.1)上加载 HSM 固件?
谢谢、此致、
SI
尊敬的 SI:
FS 和 HS-SE 器件均支持 HSM 运行时固件加载。 这里提到了它们之间的区别-
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AV7JOFQElxyKdMz93HO.9w__AM26X-ACADEMY__t0CaxbG__LATEST
对于用户修改的定制 HSM 固件、需要 HS-SE 器件。
此致、
Aakash
尊敬的 Aakash:
感谢您的澄清。
BTW、什么是 HSM 运行时固件?
我查看了 MCU+ SDK UG 后、HSM 服务器是我们通过 MCU+ SDK 提供的 HSM 运行时固件之一、对吗?
转向 HS-SE 器件后、是否可以下载用户修改的客户 HSM 固件?
我的客户希望在 HS-HSM 器件上发布包含用户修改的 FS 固件的产品、然后在签署 HS-SE 器件后运行用户修改的 HSM 固件。 这种情况可能吗?
谢谢、此致、
SI
尊敬的 IL ,
HSM 服务器是我们通过 MCU+ SDK 提供的 HSM 运行时固件之一、对吗?
实际上、TISP-MCU 固件是交付给客户的 TI HSM 固件。 HSM 服务器是 HSM 固件与应用程序(将充当 HSM 客户端)之间的通信模型。
转向 HS-SE 设备后是否可以下载用户修改的客户 HSM 固件?
客户需要申请 Academy 中提及的 NDA。 这样他们就可以使用 TIF-MCU 封装。
我的客户想要在 HS-HSM 设备上发布包含用户修改的 FS 固件的产品,然后在签署 HS-SE 设备后运行用户修改的 HSM 固件。 这种情况是否可能?
不可以、对于 HS-HSM 器件、TI 拥有 FS 运行时固件、以便进行应用等的轻松开发。 然而、为了在使用 HSM 固件时确保客户自由使用、在引入 HS-SE 器件时会与客户建立信任根。
无论如何、FS 器件都被视为不安全且适合开发。 但是、HS-SE 器件被视为安全且适合生产。
此致、
Aakash