This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:如何在 DCC 错误信令之后复位 DCC 模块

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1259282/rm57l843-how-to-reset-dcc-module-after-dcc-error-signaling

器件型号:RM57L843

你好。

I 实施了 DCC 自检代码。 (DCC 模式设置为连续模式。 非单触发模式!)

我通过向 dccREG1->VALID0SEED 应用故障注入来检查是否出现了 DCC 错误信号。 (dccREG1->VALID0SEED = 72u)   

但是、 在故障注入后、ESM DCC 错误收集器继续出现而未停止。

问题:如何停止 ESM DCC 错误并恢复到正常的 DCC 行为?

以下是我的代码。

dccInit()代码

故障注入

错误信号检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jewook:

    您是否在错误后清除 ESM 标志?

    发生 ESM 错误后、该标志将一直处于设定位置、直到我们清除了相应的 ESM 标志。

    您是否在单次触发模式下进行了测试? 您觉得有什么区别吗?

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jagadish。

    感谢您的答复。

    我忘记清除 ESM 标志了。 这是我的错。  

    此致。

    基因。