This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:加载 MSPM0L1306器件的程序时出错:缺少扩展名

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1259926/lp-mspm0l1306-error-loading-program-for-mspm0l1306-device-failed-missing-extension

器件型号:LP-MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:MSPM0L1306

操作系统 : Win 10

浏览器 : Chrome

OOBE URL : https://dev.ti.com/gallery/view/7473522/LP_MSPM0L1306_OOBE/ver/1.0.0/

问题 :当浏览器加载了开箱即用示例(OOBE)时,该示例无法与开发板连接。

您好:

以下是我在尝试将基于浏览器的 OOBE GUI 示例连接到开发板时使用的步骤。

  • 已将评估板连接到计算机的 USB 端口。
  • 已导航至 OOBE URL。
  • 单击位于浏览器窗口左下角的链接图标以创建连接、但响应为"Error Loading Program for MSPM0L1306 Device Failed: Missing Extension (MSPM0L1306器件加载程序失败:缺少扩展)"。

我尝试诊断和解决问题所采取的步骤。

  • 已运行设备管理器、然后检查  XDS110类应用程序/用户 UART  设备的属性、然后调整串行通信设置以符合要求。 请参阅随附的图像。
  • 在浏览器的主菜单中、单击  文件 ,然后选择  加载程序 ,但收到以下错误消息:Load Program Failed: Loading Program for MSPM0L1306 Device Failed: Missing Extension。 请参阅随附的图像。
  • 在浏览器的主菜单中、单击  选项 , 然后选择  串行端口设置... ,但未发生相应的操作。
  • 运行串行通信控制台(Putty)、然后我能够连接开发板。 当我按下 S2时、消息被发送到控制台、该控制台接收到这些消息。 请参阅随附的图像。

如何创建连接、以便该 OOBE 可以正常工作?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas:

    我注意到错误显示您缺少扩展名。 您能否确保正确安装 Chrome 扩展程序? 如果扩展名已经存在、您可以尝试删除并重新添加扩展名。

    下面是为您提供的链接。

    谢谢。

    格雷戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg 您好:

    使用您提供的链接、我安装了 Chrome 扩展、"TICloudAgent Bridge"、但您的 OOBE 网页仍拒绝与开发板建立连接。 我重新启动了 Chrome、但没有成功。 以下是您的页面所传递消息的图像:

    我理解您的延期已过期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas -可以尝试手动卸载 TI Cloud Agent 吗? 假设您使用的是 Windows、则可以通过 Windows 添加/删除程序选项卸载此应用程序:

    卸载后、您可以转至 CCS Clouf 或仅通过 dev.ti.com 重新安装云代理。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小标题:

    CCS Clouf 在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCS Clouf 在哪里?

    我指 CCS"Cloud"

    可在 dev.ti.com 上获取该产品。

    您可以访问 dev.ti.com、尝试使自动检测正常工作。 这还将安装最新的 TI Cloud Agent。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、昨天我删除了 CCS v12... 并安装了 CCS Theia。 该工作是在连接问题和手动安装 Cloud Agent 之后完成的。  当前安装的代理是版本0.5。

    然后我尝试在连接开发板的情况下运行 OOBE 页面、但该页面仍然无法连接、并且出现了新的错误消息。

    看起来版本已过时。

    我将尝试删除当前代理并重新安装。