This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:在 StartOS 前的类别1 ISR 中进行了澄清

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1254419/tmdscncd263-clarification-in-category-1-isrs-before-startos

器件型号:TMDSCNCD263

大家好、

请阐明以下与 CAT I ISR 配置相关的问题。

  • 我们正在尝试配置类别1中断并遵循矢量 OS 文档。 对于前面提到的某些序列、类别1 ISR、我们可以按照以下代码片段进行1、2和4点操作。 但是、我们在第3步中通过直接操作中断控制器中的控制寄存器来启用类别1ISR 的中断、十分费劲。

  • 全局中断标志/中断优先级寄存器、我们尝试在技术参考文档中找到它。 但找不到。 您能否说明和指导如何激活1类 ISR? 谢谢

      

谢谢

维韦克·阿里瓦查根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    您是否使用 MCAL 模块来配置 CAT1 ISR?

    谢谢。此致、

    Sunil Kumar M S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil:

    是的、我们使用的是 MCAL 版本- MCAL_AM263x_08.06.02.01。

    谢谢

    此致、

    维韦克·阿里瓦查根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    如果您需要为 MCAL 模块配置 CAT1类别、那么在 EB Tresos 配置器或矢量达芬奇配置器中、您需要为 CAT1选择中断类型参数。

    例如: 在 ADC 模块中、 AdcTypeofInterruptFunction 添加到   ADC_ISR_CAT1

    谢谢。此致、

    Sunil Kumar M S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil:

    是的、我们可以选择。

    让我们假设 GPT 模块、我们有5个中断、4 `s 具有 CAT-2中断、1个单独的 CAT-1。根据我在 EB 中的理解、我们有一个正确的选项。 如何实现不同的通道 CAT-2和 CAT-1?

    如果我们通过  Vector Davinci 配置器更改了值选项、该矢量会提到一些序列、我在前面的注释中也曾提到过。 突出显示 

             通过直接操作控制来启用类别1 ISR 的中断源
             寄存器添加到中断控制器。

    您能不能指导我们没有 sys_vim 库、如何 通过直接操作中断控制器中的控制寄存器来启用类别1 ISR 和 FIQ 的中断源吗? 如果我们有 这方面的示例代码、 请与我们分享。  

    注意:我们没有 通过直接操作中断控制器中的控制寄存器来使用 sys_vim 库来启用类别1 ISR 的中断源

    谢谢

    此致、

    维韦克·阿里瓦查根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    在 MCAL 中、我们没有每个硬件实例中断 CAT 支持、但它是模块级的。

    谢谢。此致、

    Sunil Kumar M S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我们可以关闭该主题吗?

    谢谢。此致、

    Sunil Kumar M S