This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:Autosar:MCAL 端口模块不会显示所有组 I 引脚的引脚配置

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1254791/am2634-q1-autosar-mcal-port-module-does-not-show-the-pin-configs-for-all-the-bank-i-pins

器件型号:AM2634-Q1

根据组中的端口引脚分配;组 I/组9应与引脚128 - 143映射。 但是、端口模块仅显示128 - 138的引脚选项、如下面的屏幕截图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashish:

    在 AM263x 中、只有 GPIO 0至138个引脚可用。 其余的都不可用。  

    谢谢。此致、

    Sunil Kumar M S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil:
    我根据 RM 取了144个引脚的基准。
        

    您能否为我们提供一个参考、说明其中说明了 138 GPIO 引脚可用性的文档。  

    您还提到了与覆盖配置相关的 GPIO 硬件限制、您能否也提供相关的参考文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashish:

    如中所述、AM263x 支持多达140个引脚、如数据表中所述。 正在关闭本主题帖。

    谢谢。此致、

    Sunil Kumar M S