This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:有关索引事件模式上 eQEP 位置计数器复位以及 PCU 和 PCO 标志适用性的阐释

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1258066/tms570ls1227-clarification-on-eqep-position-counter-reset-on-index-event-mode-and-pcu-and-pco-flags-applicability

器件型号:TMS570LS1227

尊敬的所有人:

在我们的应用中、位置计数器配置为在索引事件发生时的位置计数器复位模式下运行(QEPCTL[PCRM]= 00)

根据 SPNU515C 秒。 21.9.16 QFLG 寄存器、表21-20 QFLG 寄存器字段说明

  • 位5 (PCU)为"位置计数器下溢设置"
  • 位6 (PCO)是"当位置计数器溢出时设置"

PCU 和 PCO 标志是否也适用于模式 QEPCTL[PCRM]= 00? 如果是、PCU/PCO 标志是否按 21.4.1.2秒中所述设置/清除。 最大位置上的位置计数器复位(QEPCTL[PCRM]= 01)、图21-9、图例 OV/UF?

提前感谢您的观看。

顺祝商祺、

路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我们已开始处理您的问题、并将尝试尽快提供更新。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish:

    我谨写信给各位,询问我的查询的情况。

    此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我永远不会有机会检查此行为。

    但根据 下面由 TRM 强调的陈述、

    Unknown 说:
    PCU 和 PCO 标志是否也适用于 QEPCTL[PCRM]= 00? 如果是、PCU/PCO 标志是否按 21.4.1.2秒中所述设置/清除。 位置计数器在最大位置复位(QEPCTL[PCRM]= 01)、图21-9、图例 OV/UF?[/QUOT]

    是的、 PCU 和 PCO 标志也适用于 QEPCTL[PCRM]= 00模式(发生索引事件时的位置计数器复位)。

    是、 PCU/PCO 标志设置/清除如 21.4.1.2秒所示。  最大位置上的位置计数器复位(QEPCTL[PCRM]= 01)、图21-9、图例 OV/UF

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。