主题中讨论的其他器件:SysConfig、 ash
大家好、
我对 GPIO 模块和组的映射有一些困惑。 根据 客户经理的参考、我的理解如下。
- 有144个 GPIO 端口引脚可用于 IO 处理。 每个都具有中断功能
- 正如在 MCAL 端口配置中一样、这144个引脚分为9组(A-I)。 这些组别在 RM 中也被称为银行。
- 有4个 GPIO 模块 GPIO0 - GPIO3
- 每个模块都映射到相应的内核0 - Core3
- 每个 GPIO 模块都具有与全部144个引脚相关的配置寄存器、按组分组

查询:
- 是否可以使用144 (引脚)* 4 (GPIO 模块)= 576引脚配置?
- 哪些引脚/组/组映射到哪个内核?
- 与 GPIO 引脚相关的 INT 布线概念有2个
- GPIO_XBAR_INTRTR0 (中断路由器)
- INPUTXBAR (在 MCU Autosar 模块中查看配置)
- 需要使用上述两种概念中的哪一种来处理特定端口引脚中的 GPI 输入中断。
- 需要对组中断的使用进行一些说明、因为我们注意到、每个内核在与该内核相关的 VIM 中只能处理4个 GPIO 中断(142 - 145)。