This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:澄清了一些引脚用法

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1260021/mspm0g1507-clarify-some-pin-usages

器件型号:MSPM0G1507

亲爱的香榭丽舍大街,

我是为我们的客户提出这个问题的。

Question:

  1. 如果我不需要 RTC, 我可以将引脚 LFXin 和 LFXOut  用作一般 GPIO 吗?
  2. 如果不需要 ADC 特性、我可以使用引脚 VREF +和 VREF 吗?我可以用作 GPIO
  3. 如果我想使用 ADC 但具有内部基准、是否仍可以将  VREF +和 VREF 引脚用作 GPIO?

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.是。 您可以将引脚 LFXin 和 LFXOut 不仅用作通用 GPIO、还可以用作数据表中描述的用于 PA3和 PA4功能的其他功能。  

    2.是的。 与答案1相同。 请检查 PA21和 PA23引脚功能。

     使用内部基准时、GND/VREF-引脚必须连接到 VSS。 为 MCU 提供外部基准时、建议在基准引脚上连接一个去耦电容器、具体值取决于电压源。

    此致、

    现金豪