This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1303:在 Uniflash 中执行恢复出厂设置 DAP 脚本

Guru**** 2812295 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1258869/mspm0l1303-executing-factory-reset-dap-script-in-uniflash

器件型号:MSPM0L1303
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好、TI!

我在代码中禁用了 SWD、因为我需要重新调整 GPIO 的用途。 NRST 引脚仍启用。

每当我尝试重新刷写程序时、我都必须首先将 MCU 引脚的 nrst 保持在低电平、连接到 CS_DAP_0内核、并运行 factoryReset 脚本。 这将允许我再次对 MCU 进行编程、

是否仅在 Uniflash 中有类似的方法可以实现此目的? 或者、在禁用 SWD 引脚的情况下、是否有更简单的方法对器件进行编程?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以使用 BSL 方法在禁用 SWD 引脚的情况下对器件进行编程。 但是、我认为运行恢复出厂设置比使用 BSL 方法更容易、因为需要连接 BSL 引脚。  

    您可以访问此链接以了解 BSL 方法。  https://www.ti.com/lit/an/slaae88a/slaae88a.pdf

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一致认为恢复出厂设置更容易。 是否有方法可以在 uniflash 中执行恢复出厂设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前无法在 Uniflash 中进行恢复出厂设置。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 目前、我将继续使用 CCS 恢复出厂设置。 谢谢!