This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1105:保护按钮输入

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1259054/mspm0l1105-protect-button-inputs

器件型号:MSPM0L1105

大家好。 我们正在考虑从8位 MCU 迁移到 MSPM0L1105 32位 MCU。

我们需要将多个按钮连接到参考器件型号的 GPIO 上、我想知道您是否有任何关于此类 MCU 的建议。 目前、我们通过 VCC 控制按钮、并在每个 MCU 输入端使用外部下拉电阻器。

1.您是否建议继续使用所提到的 APROACH?

2.使用 TVS 作为 ESD 保护是否需要?

3.您是否建议使用内部下拉电阻器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.你的方法看起来不错。  

    2.是的,如果您需要更高的 ESD 等级。  

    3.只要不超过器件数据表中的电流限制,就可以使用内部下拉电阻器。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Cash Hao、

    与器件的电流限制相关、您能否确认每个 IO 只能灌入/拉取6mA? 这个问题与无晶体管的 LED 直接连接到 MCU 的输出有关。 如果我将两个输出绑定在一起并同时激活、我能不能保证具有12mA 拉电流/灌电流能力?

    我想再次检查这个问题、因为与我过去使用的其他器件相比、它的电流似乎只有几 mA。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、每个 GPIO 可以灌入/拉取低于6 mA。 理论上、可以 将两个输出连接在一起以获得12mA。 但是、我不建议这么做。 您可以使用 ODIO 来实现哪个灌电流为20mA。

    此致、

    现金豪