This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:如何为 MSPM0L1306安装所有器件支持文件?

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0L1306, MSPM0L1306, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1259957/lp-mspm0l1306-how-do-i-get-all-the-device-support-files-installed-for-my-mspm0l1306

器件型号:LP-MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件: MSPM0L1306SysConfig

操作系统 : Win 10

IDE :CCS 版本12.4.0.00007  

您好:

我正在尝试为 LP-MSPM0L1306创建一个新项目。

每当为新器件开发项目时、我通常转到 主菜单 ,单击 帮助 ,然后选择 安装设备支持... 因此、我可以为计划为其创建程序的器件安装所有库和相关对象。 该功能不起作用。 我收到此消息:

如何获取 MSPM0L1306的 CCS 中安装的所有器件支持文件、以便创建新项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas:

    我看到您已经在使用 CCS v12.4、因此只要在进行安装时选择 MSP、那么所有后端支持文件应该已经安装。  您应该只需要 MSPM0 SDK。   

    可以使用 Resource Explorer (在"View"菜单下)通过 CCS 下载该程序、但直接下载 SDK 会更容易、此处为: https://www.ti.com/tool/MSPM0-SDK 

    我会首先导入一个基本示例、或许可以导入 GPIO 切换、然后再尝试。  MSPM0现在使用 SysConfig 来初始化器件、因此我也建议尝试一下。   

    祝你好运!

    JD