This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:断电问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1259771/am2632-powerdown-question

器件型号:AM2632
主题中讨论的其他器件:TCAN1043A-Q1

 你好,我正试图关闭我的模块,我的假设->是,关闭应该是即时的。 但执行以下操作后、它会额外需要10秒。 什么地方出错了?

  1- TSTSW_Module_disableAllModules();

  2- PeriodicTasks_suspend();

  3- HwiP_disable();

  4 - bsp_can_enterSleepMode ();

  5 - GPIO_pinWriteLow (gpioBaseAddr、引脚);

  6- vPortEndScheduler();
   portSUPPRESS_TICKS_AND_SLEEP();

禁用周期性任务所需的1和2

3需要禁用 Hwip

4输入至睡眠模式 CAN 收发器

5制造低电平引脚、负责电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    步骤4 (CAN 控制器)需要多长时间? 如果存在挂起的 TX 消息、MCAN 控制器会等待、直到所有消息都已传输且检测到 CAN 总线空闲状态。 您使用的是 TI SDK 还是 MCAL 驱动程序?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCAN1043A-Q1正在使用中。 我使用的是 TI SDK  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我找不到除  HwiP_disable()和 vPortEndScheduler ()之外的 API。  vPortEndScheduler ()不是在 FreeRTOS 中实现的,它是我们 port.c 中的一个空函数。

    HwiP_disable ()将通过写入 CPSR 寄存器的 IRQ 位来禁用 IRQ 中断。 此调用不需要占用很多 CPU 周期。

    您能否检查其他 API 调用占用了多少?