This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PGE:MCU 将 RESET 引脚保持在低电平

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1259689/tm4c123gh6pge-mcu-is-holding-the-reset-pin-low

器件型号:TM4C123GH6PGE

您好!

我 使用的是 TM4C 系列 MCU。 一切正常。 我将复位引脚拉至低电平并将其保留、这样就无法连接 MCU。 我以前做过很多次、从来都不是问题。 然后、当我稍后进行检查时、我看到复位引脚处于低电平。 我检查了上拉电阻器和电容器、但该组件有任何问题。  然后、我尝试将该复位引脚在没有电阻器的情况下直接连接3.3V。  它作为结果工作,但,不 使用电阻是危险的。  我为复位引脚电路连接了我的设计。  为什么会发生这种情况?  如何解决?  



谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您有多少个电路板会看到相同的问题? 百分比是多少? 从原理图的角度来看、我真的没有看到一个问题。 您的焊接连接是否有问题?  RC 是否尽可能靠近 RST 引脚放置? 您能否通过实验将 R3更改为1千欧或更低?  我认为、由于它的上拉电阻更大、这会有所帮助。