This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231H6PZ:在 TM4C1231H6PZ 上查询

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1259206/tm4c1231h6pz-query-on-tm4c1231h6pz

器件型号:TM4C1231H6PZ

我们有板载 TM4C1231H6PZI 微控制器。

您能否提供有关与 GPIO 端口 B、C、D、F、G、H.和 VDD 引脚相关的保护电路的信息。

谢谢!

罗希尼  

(英飞凌)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您指的是什么保护电路? 如果您指的是某些 GPIO 引脚有特殊注意事项、则以下数据表部分将介绍这些引脚。 请见下方。  

    如果您要讨论 I/O 引脚电气 特性以及 I/O 引脚和 ESD 保护的类型、请参阅输入/输出引脚特性部分中的器件特定数据表、其中介绍了不同引脚的 ESD 保护类型。