主题中讨论的其他器件:DRV8323、
尊敬的支持部门:
我遵循 SDK v1.10.00.05中有关无传感器 FOC_DRV8323RS 的文档、其中参考了硬件用户指南、而硬件设置的步骤1是指移除 Motor_Control_User_Guide 跳线。 错误:没有 J3跳线、而是 J18跳线。因此、我认为这只是文档错误。
我的理解是、为了使用此 BLDC 电机示例、我必须具有最新的 LP-MSPM0G3507和 SDK v1或更高版本。 不过、此 SDK 的硬件设置文档中有一张 DRV8323安装在 LP-MSPM0G3507顶部的图片、但 LP 是较旧版本(Rev 1.0)、而不是最新版本(Rev A)。 那么、要使用 SDK v1.10运行该示例、我需要哪个版本的 LP-MSPM0G3507?
此外、我能够在 SDK 中构建此示例、并顺利下载到我的 LP、然后运行。 我在控制台输出上没有看到任何内容、但我假设这是预期结果。 在尝试启动 GUI 以连接和控制电机时、我无法连接。 以下是我通过启动 GUI 并尝试连接看到的情况:

请注意、在此屏幕底部有以下措辞:
错误:连接失败:CS_DAP_0:初始化仿真器时出错:(错误-260 @ 0x0)
这里有太多看起来不好的东西。 对问题有什么想法吗? 可能我使用了错误的 LP? 如果不是,有什么想法可能是问题?
谢谢。
时间