This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-RTOS-MCU:支持 MSP430

Guru**** 2766675 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1257227/ti-rtos-mcu-support-for-msp430

器件型号:TI-RTOS-MCU
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5994、MSP430FR5969

大家好、

 

我对 TI-RTOS 对 MSP430的支持有点困惑(更具体地说、是 MSP430FR5994)。

我认为 MSP430系列不支持 RTOS、Free-RTOS 和 TI-RTOS。 MSP430为非操作系统。 但 TI-RTOS-MCU 工具页面 显示如下。

 

和"支持的产品和硬件"仅显示了一些 MSP430的开发套件。

 

TI-RTOS 是否支持 MSP430、包括 MSP430FR5994?

或者它是否仅支持三个开发套件、但不支持 IC (因此客户无法在 TI-RTOS 上开发自己的系统)? 它是否支持 MSP430FR5969作为例如 IC?  

 

此致、

黑海市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    我将把您的线程发送给 MSP 团队进行评论。 如果您在1-2个工作日内未收到回复、请随意对问题执行 ping 操作。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurumi、

    TI-RTOS 示例适用于 MSP430FR5994 Launchpad、并且随附适用于 MSP430FR5xx 系列的器件库。  

    对于 MSP43x 入门指南、请参阅 TI-RTOS 2.20的第1.5节(SPRUHU4)

    您还应知道、MSP430不再支持或维护 TI-RTOS 本身、因此不推荐将其用于新设计。  

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Brandon:

    您好、感谢您的及时回复。

    我的客户希望使用基于 RTOS 的操作系统。 是否有任何其他支持 MSP430FR5994的 RTOS?  

     

    此致、

    黑海市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurumi、

    除 TI-RTOS 之外、还提供一些由社区维护的开源选项。

    OSRTOS 按平台维护可用实时操作系统(包括 MSP430)的列表。 您可以在此处找到: https://www.osrtos.com/

    我无法说出其中哪一个对于 MSP430FR5x 系列有具体的示例、但 FreeRTOS 可能维护得最好。  

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Brandon:

    很好理解、非常感谢您提供更多信息。

    此致、

    黑海市