This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:24 VQFN 封装的引脚排列不一致的数据表

Guru**** 2768185 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1507, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1258589/mspm0g1507-inconsistent-datasheet-in-pinout-for-24-vqfn-package

器件型号:MSPM0G1507
主题中讨论的其他器件: SysConfig

在 MSPM0G150x 数据表(2023年6月修订)中、VQFN 封装的数据表引脚排列存在许多不一致之处:

  • 第14页:UART0_TX 在引脚 PA0 (引脚24)和 PA10 (引脚9)中列出、而在第27页上、仅为 UART0_TX 指示引脚11
  • SPI0_POCI 在每个引脚表中的 PA4 (引脚7)、PA10 (引脚9)和每个外设表中的引脚11上以相同的方式进行指示。

这里还有很多这方面的例子、此时我们不知道数据表中会信任什么。

64引脚封装没有出现相同的不一致之处(两个表之间似乎匹配正确)。

特别是、我们的应用需要以下外设的引脚排列:

  • UART0
  • SPI0
  • I2C0
  • JTAG 信号(SWDIO/SWCLK)
  • VDD / VSS 和 NRST
  • 5个左右更多的引脚用于 GPIO (我们必须检查它们是否未被保留用于 NRST、JTAG...等其他用途)

尽管 TI.com 网站上仅通过24 VQFN 封装提供 MSPM0G1507、情况也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maximilien:

    此处的表6-1是正确的、显示的 表6-3未包括引脚的所有选项;这将在下一次数据表更新中得到解决。

    此致、

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不仅包括所有选项、而且一个选项不正确(引脚11与引脚9+24)。

    SysConfig 还可以添加另一个确认、但不清楚信任什么(尤其是在工程中使用 PCB 时)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maximilien:

    您可以信任 SysConfig 和表6-1、我会亲自查看数据表、在我们获取这些修复程序之前、帮助确认表6-3中的修复程序。

    此致、

    卢克