This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:Linux 支持

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1258974/tm4c129xnczad-linux-support

器件型号:TM4C129XNCZAD

大家好、

有人可以确认 TM4C129XNCZADI3R 是否可以与 Linux 配合使用?  

如果没有、您是否有可以在 Linux 上运行的 TM4C129XNCZADI3R 等类似器件?  

我们知道有一个在 Linux 上运行的 TI 工具、但是我们需要一个在 Linux 上运行的芯片。

谢谢。

雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    我们知道有一个在 Linux 上运行的 TI 工具、但是我们需要一个在 Linux 上运行的芯片。

    [/报价]

     不支持、TM4C MCU 不支持 Linux 操作系统。 我认为原因在于  Cortex-M 没有 MMU、因此 无法 在无 MMU 的架构上构建基于 Linux 的内核。 可能还有其他因素、例如 MCU、通常没有巨大的内部存储器来运行像 Linux 这样的最新操作系统。 您可能会在 EPI 之外运行代码、但此过程会非常慢。 结论是、我还没有看到在 TM4C 上尝试 Linux、但我不能说 Linux 从未在其他基于 M4的处理器上成功使用过。  

    ...