主题中讨论的其他器件:TMDSEMU200-U

我们尝试使用 XDS200调试探针 TMDSEMU200-U 来刷写代码、链接在 这里、而在编程时、我们得到如下错误
连接到目标时出错:
(ERROR-1170@0x0)
无法访问 DAP、复位器件并重试操作、如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如降低 TCLK)
(仿真软件包9.12.0.00150)并附加了屏幕截图。
是否有人地址并帮助解决错误...?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

我们尝试使用 XDS200调试探针 TMDSEMU200-U 来刷写代码、链接在 这里、而在编程时、我们得到如下错误
连接到目标时出错:
(ERROR-1170@0x0)
无法访问 DAP、复位器件并重试操作、如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如降低 TCLK)
(仿真软件包9.12.0.00150)并附加了屏幕截图。
是否有人地址并帮助解决错误...?
Karthik、您好、
我将关闭此线程、因为它与下面的线程是冗余的:
(+) TMS570LC4357-E2E:对器件进行编程时出现错误-基于的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI EP 支持论坛
--
谢谢。此致、
Jagadish。
您可以浏览一下此页面吗? https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds_target_connection_guide.html#buffered-case
错误(错误-1170 @ 0x0)是由于 JTAG 调试器无法访问 DAP 或其 ARM 子内核之一引起的。 这通常是由电路板上的硬件故障或 CPU 内核上的无效代码导致的、这些代码会导致器件持续自我复位。
您是否尝试了较低的 JTAG 速度(TCLK)?