你好。

(传感器为 TLE493D-A1B6)
我使用的传感器使用该协议。
static void i2c_read_data(uint8_t slave_address, uint8_t *data, uint32_t data_len)
{
uint8_t register_address = 0x16;
i2cSetMode(i2cREG1, I2C_MASTER);
i2cSetCount(i2cREG1, data_len);
i2cSetSlaveAdd(i2cREG1, slave_address >> 1);
i2cSetDirection(i2cREG1, I2C_RECEIVER);
i2cSetStop(i2cREG1);
i2cSetStart(i2cREG1);
i2cSendByte(i2cREG1, register_address);
i2cReceive(i2cREG1, data_len, data);
/* Wait until Bus Busy is cleared */
while (i2cIsBusBusy(i2cREG1) == true)
{
asm(" nop");
}
/* Wait until Stop is detected */
while (i2cIsStopDetected(i2cREG1) == 0)
{
asm(" nop");
}
i2cClearSCD(i2cREG1); /* Clear the Stop condition */
}

我试图发送类似上述数据、但我认为 i2cSendByte (i2cREG1、register_address);"过程不正确。
您可以帮助我如何正确使用此协议吗?