This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:用于程序代码的外部存储器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1258736/tm4c129xnczad-external-memory-for-program-code

器件型号:TM4C129XNCZAD

 你好

我的客户需要  以下请求的技术支持。

从可用的数据源中、我们发现 TM4C129XNCZAD 将是我们项目的最佳选择、但唯一的约束是内部闪存的大小。 因此、作为一种解决方案、我们希望将外部存储器用作程序代码区域。

 

由于我还需要 OTA 功能、因此我将计划使用微控制器的内部闪存执行应用程序引导加载程序代码、并从外部闪存执行应用程序代码。

 

您能建议使用外部闪存作为程序代码的任何方法吗?

 

下面提到的图供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

     TM4C129上有一个 EPI 模块、您可以在主机总线中用于连接外部闪存。 有关详细信息、请参阅数据表中的 EPI 用户指南。  如果您指的外部闪存是串行闪存、例如 SPI 闪存、则无法从其执行代码。 您可以做的是从外部 SPI 闪存读取预编程代码、将其复制到内部 RAM 并从 RAM 执行代码。