This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:无法访问 OTP 域的一部分的 OTP 存储器映射问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1258466/tms570lc4357-otp-memory-map-problem-of-not-being-able-to-access-a-part-of-otp-domain

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHHALCOGEN

我正在使用此处理器、并且 OTP 存储器空间有问题。

在处理器手册中、Customer-OTP 字段包含3个组。

组0和组1的实际大小似乎为4KB。 但是、当我从 IDE 上的存储器映射或 Uniflash 中检查这些存储体时、3KB 之后的字段会替换为"???? "而不是 FFFFF"。 似乎。

将鼠标悬停在该按钮上时、我会看到一个类似"目标无法读取器件"的警告。

两个工作台中的可见区域均为3KB。

您能告诉我为什么下一个1 KB 显示为问号、为什么我们无法访问它以及如何访问它吗?

谢谢、此致。