This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1303:是否可以在没有 NRST 的情况下进行编程

Guru**** 2925600 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1303, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1255923/mspm0l1303-is-it-possible-to-program-without-nrst

器件型号:MSPM0L1303
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好、TI!

我将使用 XDS110并使用 MSPM0L1303对定制电路板进行编程。  

是否可以在仅连接 SWDIO、SWCLK、GND 和3V3的情况下对模块进行编程? 这将使我的测试 JIG 更简单。  

我无法使用引导加载程序、因为内存不足

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xiao!

    不需要、NRST 引脚与编程器之间不需要连接、但是、强烈建议您使用这种连接。

    在某些情况下、绝对需要由程序员控制 NRST、包括:

    该器件之前使用应用代码进行了编程、可在启动时将 NRST 引脚重新配置为 GPIO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 您是否知道如何配置 XDS110来在没有 NRST 引脚的情况下进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、我应该在 uniflash 中设置什么配置? 是否与软/硬复位有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xiao!

    我看到自上一次答复以来已经有几天了,所以我向你们表示歉意。  我相信在这种情况下、您唯一的选择是软复位。  您是否试用过此产品?它是否适合您?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我累了软复位、但如果没有 nrst、它不能可靠地工作。 确切地说、如果我 刷写芯片、 第一次它将成功、第二次它将 卡在加载闪存中。 但如果我拔下 xds110并重新插入、 闪存会再次正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xiao,

    这很奇怪。  让我尝试一下、看看会出什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个神奇的东西。 当我使用 unitflash 时、使用硬复位+不使用 NRST 的刷写操作只能正常工作。  
    因此、现在我唯一感到困惑、但没有

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Xiao 提供更多信息。  我将和我们的软件工具团队讨论这个问题。  我看到 Uniflash 和 CCS 之间的.gel 脚本文件略有不同。