This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:SRAM ECC 中断

Guru**** 2527160 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1257745/am2434-sram-ecc-interrupt

器件型号:AM2434

您好、Champs:

客户对 AM2434 SDK ECC 示例 C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_08_06_00_45\examples\sdl\ecc\am243x-evm 有一些困惑。 他要求特定内核打开某个 SRAM 区域的 ECC 函数、如果存在一个单位 ECC 错误、则会触发中断回调函数。 他需要做什么来满足该要求、我可以知道 ECC 地址和数据吗?

谢谢
此致
闪耀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shine:

    在现有示例中、需要更新 ECC 聚合器(SDL_MSRAM_256K2_MSRAM32KX64E_ECC_AGGR)、ESM 配置(这取决于 SDL 是否运行 ROM M4F 或 R5F)、子类型更新为 SDL_MSRAM_256K2_MSRAM32KX64E_ECC_AGGR_MSRAM32KX64E_MSRAM_ECM0_RAM_ECM0_RAM0_RAM0。