This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:在寄存器文档中没有关于标准 CAN 寄存器的明确细节共享

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1258802/tmdscncd263-there-are-no-clear-details-shared-in-register-document-about-standard-can-registers

器件型号:TMDSCNCD263

大家好、

为了 进行寄存器说明、我们参考 了 技术参考手册 AM263x 寄存器附录、 在寄存器文档中未分享关于标准 CAN 寄存器的明确详细信息。

请指导我们哪些文件可以看到有关相同的明确细节。

 

谢谢

此致、

维韦克·阿里瓦查根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    MCAN 模块是一个 Bosch IP 核心,因此我想知道 Bosch 手册是否会为您提供帮助? : mcan_users_manual_v331.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    谢谢、FYI、让我验证一下并回复给您。

    此致

    维韦克·阿里瓦查根