This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:CCM/ECC/PBIST 模块功能说明和.vector 部分保护

Guru**** 1764025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1256750/am2634-q1-ccm-ecc-pbist-module-functional-description-and-vector-section-protection

器件型号:AM2634-Q1

BU 先生/女士、  

有两个问题需要您的帮助:  

1.能否分享 CCM/ECC/PBIST 模块更详细的功能说明? 它们的操作流程没有描述或不清楚、因此对于应用程序、当我们在调试 SDL 时遇到问题时、我们不知道硬件的行为/状态是什么。  

矢量始终位于 TCMA、但 MPU 不对此部分提供保护。 应用程序如何为.vector 段设置保护? 仅通过软件检查?  

此致、  

将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    CCM 详细信息在 TRM 中提供。

    安全手册中提供了 PBIST 详细信息。 在 PBIST 上、我们将数据写入 PBIST 寄存器空间中、需要使用哪个算法对存储器进行测试。 测试完成后、将出现中断、然后检查 FSRF 寄存器、只要测试完成且没有错误。

    在 ECC 上、检测到错误后、应首先监测 ECC 聚合器空间中的状态寄存器(SEC_STATUS_REG0 和 DED_STATUS_REG0 )。 这些将提供有关哪个 RAM ID 触发了错误的信息。  

    此致、
    Vishwanath Reddy.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwa:  

    感谢您的意见。 但仍然不是很清楚。 无论如何、你可以关闭该线程。 我将尝试说服客户解决此问题。