Other Parts Discussed in Thread: AM2632, LP-AM263
主题中讨论的其他器件: LP-AM263
您好!
目前、我们将使用 AM263x (Launchpad)、但在我们的最终布局中、我们将使用 AM2632。
有一个关于 AM263x 的 PRU-Unit 的问题。 是否可以访问 PRU 的其他 GPIO、而不是 R30/R31的映射 GPIO?
我们如何配置 GPIO、以从 PRU 进行操作?
我们现在做了什么?
我们为 PRU0设置了一个小示例固件、该固件在运行时从 R5F 开始加载并启动。 PRU 的小型固件目前仅增加一个变量、我们可以从 R5F 控制器(从存储器)读取该变量。
我们的想法是由 PRU 处理大量输入/输出(超过20个寄存器映射 IO)。 R5F 应将输出值写入存储器、并仅从存储器读取输入值。
我们如何配置这样的系统(尤其是 GPIO 映射)。
感谢您的回答。
此致
乔·肖