This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:SysConfig、需要有76个 GPIO 引脚

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1258169/am2432-sysconfig-need-to-have-76-gpio-pins

器件型号:AM2432
主题中讨论的其他器件: SysConfig

你好

我们有一个带有 AM2432处理器的定制板、SDK 版本8.6.0.45和 SysConfig 1.17.0。  当我尝试添加所需的 GPIO 时、SysConfig 停止工作、项目停止构建。 我如何初始化76个 GPIO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    我想您会初始化其他系统模块、而不仅仅是 GPIO? 如果是这样、您可能达到可用于 GPIO0或 GPIO1的 GPIO 的最大值。 您可能只需要将一些 GPIO 转移到另一个 GPIO 模块。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    当添加超过50个 GPIO 时、这是 syscfg 的一个已知问题。 我的建议是:

    在 syscfg GUI 中、一旦选择 GPIO 引脚、就会锁定所有参数。 (GPIO 外设和 GPIO 引脚)

    2.我们已经创建了一个错误,供内部团队研究。 请分享有关构建错误的更多详细信息。

    https://jira.itg.ti.com/browse/MCUSDK-11419(For 仅供内部查看)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回复。 我确实初始化了其他模块、但这不是问题所在。 引脚可用、但 GUI 不可用、且构建过程缓慢/失败。 我是在昨天之后通过取出文本文件中有警告的引脚来编译的、但是我无法再使用 GUI 并且编译速度很慢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以出于某种原因(经过2周的不工作之后)、GUI 会立即作出响应。 不知道发生了什么。 现在继续锁定每个外设。