This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:C66X RAM 安全机制

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1252761/am2732-c66x-ram-safety-mechanism

器件型号:AM2732

在安全护罩中 ,

对于 IP C66X 来说,它 同时有 CC6X.RAM2内存奇偶校验和 C66X.RAM3内存 ECC 的安全机制,这两个机制都是需要的。我的问题是,在同一个 RAM 中,为什么它同时有两个相似的安全机制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在就这个问题与专家进行核实。 会在几天内提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并非所有 C66x 存储器都受 ECC 保护、有些存储器受奇偶校验保护。  有关受 ECC 与奇偶校验保护的存储器的详细信息、请参阅相应产品的技术参考手册(TRM)和/或数据表。

    ECC 和奇偶校验都提供"高"诊断覆盖率(DC),即>99%。 提供保护。

    ECC 保护存储器的额外优势是更长的故障间隔平均时间(MTBF)、因为 ECC 存储器可以检测到软错误事件导致的 SRAM 位翻转(动态)。 总之、如果 SRAM 受 ECC 保护、TI 建议使用 ECC。  希望这对您有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!