This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXRM57LHDK:您可以帮助建议错误弹出窗口的原因?

Guru**** 2585485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1251992/tmdxrm57lhdk-could-you-help-to-suggest-the-reason-for-the-error-pop-up

器件型号:TMDXRM57LHDK

您好!

使用 TMDXRM57LHDK 时、会出现一个错误弹出窗口、如下所示。

请帮助分析原因。

谢谢。

格洛丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gloria:

    以下突出显示的 LED 的状态是什么?

    连接12V 电源后、板右侧的所有4个 LED 应亮起。

    将调试器电缆连接到 PC 后、D12 LED 应该会亮起。

    请更新这些 LED 的状态。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    连接12V 电源后、板右侧只有2个 LED 亮起。

     将调试器电缆连接到 PC 后、D12 LED 亮起。

    请检查该电路板的以下照片。

    谢谢。

    格洛丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gloria:

    如您在下面的 pic 中所见、

    这两个电源直接连接到控制器右侧、因此由于控制器损坏、这两个电源可能与控制器中具有 GND 引脚的短接。

    因此、为了确认相同、您只需移除串联0.02电阻器、并需要验证电压、或需要完全移除控制器并需要验证3.3V 和1.2V 的电压。

    如果您在断开与控制器的电压后看到电压、则意味着控制器损坏、否则稳压器可能会损坏。

    我怀疑它应该是控制器、可能由于 ESD 而损坏。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    感谢 您的回复、我们将根据您的建议对其进行测试。

    此致、

    格洛丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jagadish、您好!

    我们测试了所有 J4引脚、并确定 R291应该短接。 请帮助确定这是器件本身的缺陷还是由于我们的使用而造成的损坏。

    正在寻找你的答复。

    谢谢。

    格洛丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gloria:

    我们测试了所有 J4引脚,并确定 R291应该短路。

    是的、要从 U35稳压器获得1.2V 电压、R291应短接且 R293应开路。

    请帮助确定这是部件本身的缺陷还是我们使用时造成的损坏。

    我不确定这种情况是如何发生的。 短路前 R291的状态如何? 0欧姆电阻器是否损坏并形成开路、或者您获得的 HDK 板是否在 R291上没有任何0欧姆电阻器?

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。