This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5891-Q1驱动60x60 LED 矩阵

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1257773/lp5891-q1-drive-60x60-led-matrix

您好、TI 专家!


如果我想照亮60x60 LED 矩阵、我应该使用多少个 IC、以及我应该如何在演示代码中配置它?

是否有用于级联多个器件的示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    请提供以下必要信息:

    1. 60 * 60 LED 矩阵是指 RGB LED 还是单色 LED?
    2. 您需要多大的平均电流?
    3. 您对帧速率和刷新率有任何要求吗?

    这似乎是汽车应用、这是真正的项目或研究项目? 你有时间安排吗?

    如果信息需要保密,您可以发送至我的电子邮件 monet-xu@ti.com。谢谢!

    Br

    徐默奈