你(们)好!
我们正在使用 MSPM0L1306控制器设计器件(电量监测计)、并 使用 PA0和 PA1引脚(没有内部上拉电阻器、可以承受5V 的电压)将 I2C0设置为目标模式。 我们不在目标(自)侧部署上拉电阻器、上拉电阻器仅存在于主机侧(以适应任何谐振 IO 电压)。
我们注意到 如果 启用了时钟延展、SCL 引脚将被 MSPM0L1306永久保持低电平。 这会阻止我们的主机端与目标通信、并阻止进一步的功能。
您是否知道我们如何设计 一种机制来让 MSPM0L1306区分目标器件与主机器件的断开连接(上拉电阻器消失)? 并在其插入主机器件后恢复通信(使用正确的上拉电阻器)?
此外、在参考手册16.2.3.6中、寄存器名称 I2Cx.MCLKOCNTLOAD 并不存在于后面的 I2C 寄存器章节中。 可能是其他名称? (手动排印错误)
逐字记录、