This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243EVM:PHY 时钟缓冲器

Guru**** 2389850 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1257863/tmds243evm-clock-buffer-for-phy

器件型号:TMDS243EVM
主题中讨论的其他器件:AM2432DP83869

该 EVM 展示了适用于 PHY 的附加时钟缓冲器电路。 客户认为不需要额外的时钟缓冲器、因为 AM2432在 A18和 V13 (ALX 封装)上具有时钟输出、可用作 PHY 的25MHz 时钟。  您能确认吗?

此致

安德烈

亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:  

    CLKOUT0的一个用例(A18和 V13)正好用于此目的。 此外、DP83869 PHY 包括一个 CLK_OUT (引脚40)、可用于将该单个参考时钟级联到第二个 PHY。 因此、单个时钟输出应足以为两个 PHY 计时。  

    但是、TI 尚未完全验证 AM243x 的该功能。 我们进行了一些初始输出时钟质量测试、表明 它应该可以正常工作、但我们尚未 使用连接的 PHY 完全构建该特定的时钟树。  

    请告诉我、这是否对您有所帮助。  

    谢谢!

    -兰迪