This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:不确定要引用哪个文件来获取复位原因值

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1257624/mspm0g1507-not-sure-which-file-to-reference-for-reset-cause-values

器件型号:MSPM0G1507

您好、我不清楚为什么 MSPM0 G 系列技术参考手册(第 2.6.1.32 RSTCAUSE 寄存器)和  

在 ti\mspm0_sdk_1_10_00_05\source\ti\driverlib\m0p\sysctl\dl_sysctl_mspm0g1x0x_g3x0x.h 中定义的 DL_SYSCTL_RESET_CASE 枚举结构。  这只是个错误吗?如果是、哪个文件是正确的?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    我打开了文件并将枚举值与 TRM 进行了比较。 我找到了匹配的

    这个是在 SDK 1.10上、目前已在 TI.com 上在线提供的 TRM

    此致、

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    您的回复中显示的是哪个源文件?  它不是  dl_sysctl_mspm0g1x0x_g3x0x.h。  可能问题与悬停功能有关、该功能显示的值与预期值不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    当我将鼠标悬停在此处时、会得到不同的结果、

    从最初的屏幕截图中、我按住 Ctrl 键+左键单击"="的右侧以获得实际值。 检查此操作时、我是使用 CCS 12.4。 我切换到了 CCS Theia、并且可以确认您看到的值为6的情况。 当我转到文件时、它应该从"="的右侧拉出、它已正确设置。 请参阅 mspm0_sdk_1_10_00_05/source/ti/devices/msp.peripherals/m0p/sysctL/hw_sysctl_mspm0g1x0x_g3x0x.h

    我将检查这是否是视觉错误、然后开始调查该值为什么不正确。

    此致、

    卢克