This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:EMAC TXINTSTATRAW 标志

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1256108/tms570lc4357-emac-txintstatraw-flag

器件型号:TMS570LC4357

在文档 spnu563a 第1886页中、TXINTSTATRAW 标志被描述为一种在不实际处理中断的情况下获得中断状态的方法(在 EMAC/MDIO 外设中)。 我不确定这应该如何工作、因为除非中断至少已确认、否则它将保持有效状态、并且通常在处理程序中完成确认。 因此、基本而言、我有两个问题:

1.这方面的预期用例是什么(和其他类似的标志)?

2.是否可以在不诉诸中断的情况下轮询 EMAC 传输的完成情况? 在我拥有的实时应用中、时序抖动(与中断相关)是不可接受的、而轮询可以从空闲任务完成、而不会影响任何实时保证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Durga Choudhury:

    实际上、他们在这里的意思是、寄存器 RXINTSTATRAW 和 TXINTSTATRAW 中的标志 将被设置、而实际上无需启用相应的中断。 这意味着将设置这些状态标志、而实际上无需使用 TXINTMASKSET 和 RXINTMASKSET 寄存器来启用中断。

    可能在某些控制器中右侧、中断状态标志将仅在相应的中断被启用时被置位、但在这里不同、中断仅在我们启用中断标志时才会生成。 但是、将根据中断使能状态设置状态标志。

    我不确定这应该如何工作、因为除非中断至少已确认、否则它将保持有效状态、并且通常在处理程序中完成确认。 因此、基本而言、我有两个问题:

    1.这方面的预期用例是什么(和其他类似的标志)?

    hui zhou4 说:
    2. 是否可以在不诉诸中断的情况下轮询 EMAC 传输的完成情况? 在我拥有的实时应用程序中,计时抖动(与中断相关)是不可接受的,而轮询可以从空闲任务完成,而不会影响任何实时保证。

    没错、我的意思是确认是在处理程序中完成的。 如果我们不使用中断方法、那么当我们使用极化方法时会怎样。 在这些情况下、轮询这些标记是否有用?

    我在这里的结论是、中断寄存器中的这些标志仅在轮询模式下有用、如果您使用中断模式、这些标志将在处理完相应的数据后在处理程序代码中自行清除。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish

    非常感谢您的及时响应、但恐怕我仍不能完全理解:

    如果没有 ACK、则这些标志将保持设置状态。 因此它们并不是很有用、因为它们会在第一次传输后*始终*读取1。 这里的问题是 CPU 排队数据包的速度比 EMAC 可以传输数据包的速度快、尤其是对于较大的数据包大小。 因此、我想知道最后一个数据包何时完成、然后再排队等待另一个数据包。 中断对我来说不是一个很好的解决方案、因为代码中有一些任务需要严格的实时保证。 轮询紧密循环中的某个对象也是我希望避免的情况、因为这不是最佳情况。 我所希望的是能够读取一个指示发送器是否繁忙或空闲的标志。 您能否确认这种机制存在(如果存在,是什么),还是不存在?

    此致

    杜尔加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Durga Choudhury:

    很抱歉耽误你的时间。

    如果没有确认,这些标志将保持设置。

    你是对的。

    您能否确认此机制是否存在(如果存在,是什么)或它是否存在?

    没有这样的机制。 同样、这完全取决于正确生成多少数据? 如果并且只有生成的高吞吐量数据、则只有中断标志保持有效状态始终正确、但如果生成的数据不是高吞吐量数据、则处理器将始终有时间执行其他任务。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢您确认这一点。