This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:FMEDA 和功能安全包

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1254470/tms570ls1114-fmeda-and-funcitonal-safety-package

器件型号:TMS570LS1114

您好!

是否有常见的方法可以访问安全合规型组件的功能安全文档、例如  TMS570LS1114?

我可以直接在组件网页上找到组件的安全手册、例如

https://www.ti.com/lit/pdf/spnu550

但是、我在任何地方都找不到 FMEDA。

i 其他员额,例如:  

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1045140/tms570ls1114-fmeda-of-tms570ls1114

有一个引用  e2eprivate.ti.com:SPNU531B、但我无法访问它-是那些需要特殊许可的人吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Morten:

    FMEDA 需要与 TI 签订有效的 NDA。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    非常感谢-那么我该如何获得 NDA?

    此致!

    莫腾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Morten:

    请与 TI 本地销售人员联系以获取帮助。  

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    非常感谢-您能为您负责丹麦/斯堪的纳维亚的 TI 当地销售部提供所需的联系信息吗?

    此致!

    莫腾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Morten:

    我给当地销售团队发了邮件、并提供了以下详细信息:
    姓名:Morten Juelsgaard
    公司: ROEQ AP
    电子邮件: mj@roeq.dk

    我希望以上的细节是正确的。 如果详细信息正确、当地销售团队将很快与您联系。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    非常感谢您-当我听到他们的讲话时、我会告诉您。

    此致!

    莫腾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    我还没有收到您的销售团队的反馈。

    您是否有我可以直接联系的特定联系人?

    谢谢你。

    最好的, 莫腾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    昨晚我听到销售团队的反馈-不确定你是否给他们打过电话、但无论如何感谢。

    现在球似乎正在滚动、因此我们可以结束该问题。

    最好的,Mortaj