This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:SWD 错误614 CCS Theia

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1256172/lp-mspm0l1306-swd-error-614-ccs-theia

器件型号:LP-MSPM0L1306

我已经开始使用 Launchpad 并通过 CCS Theia 进行开发。 我在评估 boot_application 时意外刷写了 NONMAIN 区域、之后 CCS Theia 不会连接到目标。

 SWD 请求。 (仿真软件包9.11.0.00126)
连接到目标的操作是 ab ortedError:(ERROR -614 @ 0x0)目标表示先前的 SWD 请求存在错误情况。 清除错误条件、然后重试 SWD 请求。 (仿真软件包9.11.0.00126)
操作已中止

如何将 Launchpad 恢复为出厂设置?

谢谢

文卡泰什