This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:串行端口连接中的第一个连接问题

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1256286/tms570ls3137-first-connection-problem-in-serial-port-connection

器件型号:TMS570LS3137
当我通过串行端口连接到处理器时、我无法发送或接收任何命令、除非我对处理器进行硬件复位。 

连接处理器后、按下处理器上的复位按钮、就可以接收和发送数据。

连接到端口后、是否有可执行自动软件复位的函数或代码?

可能还有另一种替代解决方案。




谢谢、此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ktmn:

    我不清楚这个问题。  
    请您发送完整的代码、以便我理解并提供解决方案。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。