This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:工程没有目标配置

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1255119/lp-mspm0l1306-project-does-not-have-target-configuration

器件型号:LP-MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:CCStudio

当我在 CCS Theia 的左侧面板选择 Debug 并点击"start"箭头时、Theia 会打开一个列表框并要求我"选择要调试的项目"。  但是、列表中的项目都是我的项目的子目录。  该项目已在调试下拉列表中选定。  如何进行?  如果我选择列表中的一个项目、系统会提示我没有目标配置文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    请查看 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs_theia/index.html 《Code Composer Studio Theia 用户指南》

    我建议您可以试用传统的 CCStudio 版本、

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直在查看用户指南、但没有解决我的问题。  我无法将 CCStudio 用作我的项目要求、即我使用 CCS Theia。  我有一个目标配置。  问题是 Theia 显然无法找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:  

    能不能请分享一些关于  CCS Theia 使用问题的屏幕截图。

    重新处理您的使用问题会有所帮助。

    谢谢!